This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:LMK1C1104DQFR 用作 1:4 缓冲器?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1521098/lmk1c1104-lmk1c1104dqfr-used-as-a-1-4-buffer

器件型号:LMK1C1104

工具/软件:

您好、

LMK1C1104DQFR、我们可以将其用作扇出缓冲器吗? 这将支持 SPI 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prathibha、  
    是的、但我们的工作中还有一个异步版本。  
    您何时需要执行此操作? 时间线?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、 我想使用它、但我在数据表中看到了它的时钟缓冲器、但我想将 SPI 用作缓冲器、它可以支持的最大数据速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prathibha、  
    正确 — 它实际上是一个时钟缓冲器。  
    最大输入频率为 250MHz。  


    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将其用于 TMS、TCK 和 TDI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prathibha、

    您可以将此时钟缓冲器用于 TMS、TCK 和 TDI 信号。 我的建议与 Vicente 的建议相同 — LMK1C 异步模式 (https://www.ti.com/product/LMK1C1104A)。  

    谢谢、

    Michael