This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:SPI 配置和回读问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1534943/lmx2820-spi-configuration-and-readback-issue

器件型号:LMX2820

工具/软件:

您好、

  我正在为应用使用 LMX2820。 需要通过 SPI 通信配置芯片。 根据数据表、我处理了 CE(上拉)、MUTE(下拉)、PSYNC(下拉)等引脚。 我正在尝试配置外部微控制器。 我探测了它、波形对于 CS、SCK 和数据也很适用。 为了确保通信、我刚尝试读取寄存器。 我预计它将根据数据表为我提供默认值。 但我没有收到任何数据。 我尝试了 SPI 模式 0 和模式 1。 是否错过了其他步骤? 请建议我解决这一问题、实现上述目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要进行调试、在器件 Vcc 上电后、编程 POWERDOWN = 1、您是否可以看到电流显著下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

        上电后、我尝试使用 POWERDOWN = 1 对寄存器 0 进行编程、电流没有变化。 我认为、上电后、如果我读取任何寄存器、则应通过 MUXOUT 引脚输出默认值。 我尝试使用较小的 SPI SCK 频率、例如 1MHz 和 500KHz。 LMX2820 仍然没有回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    POWERDOWN = 1 时电流没有变化意味着您根本无法对器件进行编程。  

    确保您的 SPI 信号满足以下要求。

    • LMX2820 使用 24 位移位寄存器进行编程。
    • 移位寄存器包含一个 R/W 位 (MSB)、后跟一个 7 位地址字段和一个 16 位数据字段。 对于 R/W 位、0 表示写入、1 表示读取。
    • 串行数据先将 MSB 移入移位寄存器。

    要写入寄存器:

    –R/W 位必须设置为 0。

    –SDI 引脚上的数据在 SCK 引脚上时钟的上升沿输入到移位寄存器中。 在第 24 个时钟周期的上升沿、数据从数据字段传输到选定的寄存器组。

    –CS#引脚在编程后可能保持高电平、从而导致 LMX2820 忽略时钟脉冲。

    –如果在 VCO 锁定时切换 SCK 和 SDI 线路、就像有时在器件之间共享这些线路的情况一样、在这个编程期间相位噪声可能会降低。

    要读回寄存器、请执行以下操作:

    –R/W 位必须设置为 1。

    –SDI 线路上的数据字段内容会被忽略。

    –MUXOUT 引脚上的读回数据从第 8 个时钟周期的下降沿开始随时钟输出。