This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:Vback 电流消耗高于预期值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1535246/bq32002-vback-current-consumption-is-higher-than-as-expected

器件型号:BQ32002

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在其中一个设计中使用带有 CR2032 纽扣电池的 BQ32002D 器件。 在验证期间、我们观察到来自 Vback 的电流消耗正如预期的那样高。

根据数据表、Vback 电流为 0.9uA ~ 1.5uA、但我们观察到大约 1mA 电流不被接受。

注:我们将币形电池从 CR2016 升级到 CR2032。

我们遵循以下纽扣电池插入过程:器件开机、插入纽扣电池、然后器件关机。

请帮助我们解决此问题。

谢谢你...!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopi:

    是否安装了上拉电阻器? 数据表建议所有上拉电阻器都应连接到相同的电源电压。

    请注意、不需要外部负载电容器。

    您可以尝试插入电池、施加 Vcc 电源电压至少 1ms、然后移除 Vcc 电源。