This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:需要适用于航天级应用的 6 位时钟合成器器件

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2624-SP, LMK04832, LMX2615-SP, LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1531457/lmk04832-sp-need-6bit-clock-synthesizer-part-for-space-grade-application

器件型号:LMK04832-SP
《主题》中讨论的其他器件:LMK04832LMX2615-SP、LMX2624-SP、

工具/软件:

您好、

我正在查看适用于航天级应用的 6 位时钟合成器。 你能告诉我吗? 如果没有可用的航天级、我需要工作温度范围为–55°C ~ 125°C 的 6 位(或)8 位时钟合成器器件 。 请给我建议一个部分,它将对我们更有帮助。 期待您的答复。

此致、

Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:  
    LMK04832 是具有两个 PLL 的基于整数的抖动衰减器。  
    PLL1 旨在通过利用窄环路带宽来衰减环路带宽之后的任何噪声、从而执行频率转换或抖动清除脏当时钟、从而允许您使用外部 VCXO 清除脏时钟。  
    VCXO 输出或现“干净“的时钟用作参考 PLL2 的时钟分配。  

    这是一款具有大量功能(包括系统参考分配)的器件。  
    它还有 14 个输出。  

    我们还有 LMX 合成器、例如 LMX2615-SP 和 LMX2624-SP、它们是具有分数 PLL 的高性能射频合成器、这支持您从任何输入时钟创建任何频率、因为 N 分频器的反馈可以是小数值。  
    这与基于整数的 LMK04832-SP 不同、其中 N 分频器必须为整数。这会限制频率计划、因为必须仔细考虑以确保获得正确的频率。  

    您需要多少个输出? 您能否提供有关您尝试实现的时钟树或方框图?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我们正在寻找适用于航天级应用的 6 路输出时钟合成器。 因此、我需要知道支持航天级应用的时钟合成器、还需要知道支持–55°C  ~ 125°C 温度范围的时钟合成器。 请分享详细信息。

    此致、

    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:
    我们的射频合成器都没有 6 个输出。  
    我们的所有 LMX 合成器只有 2 个输出。  

    我们有射频缓冲器、可以将这些信号扇出。  

    您能提供一个详细的时钟树吗? 您知道需要生成什么频率吗?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我们正在寻找可生成 148.50MHz、200MHz、25MHz 和 24MHZ 频率的器件。 因此、我需要一款支持航天级应用的器件、还需要了解支持–55°C  ~ 125°C 温度范围的时钟合成器。 请分享详细信息。

    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    明天我们将分享这些详细信息。

    谢谢、

    Michael