This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:IIC 通信异常问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1524477/cdcm6208-iic-communication-abnormality-issue

部件号:CDCM6208

工具/软件:

尊敬的专家

目前、现有产品在最终客户中出现设备故障。 经过调查、我们发现这是由于 CDCM6208 的 IIC 配置异常造成的。

具体原因是 CDCM6208 没有正常返回 ACK、导致 MCU IIC 总线挂起、无法完成 CDCM6208 寄存器配置、异常时钟输出、器件功能异常;我们尝试了将 4.7K Ω 上拉电阻器修改为 1K Ω 上拉电阻器、并优化了故障。

我们比较了两个上拉电阻器的信号质量和时序、两者都满足数据手册的要求。 目前、尚未明确 IIC 故障的具体原因。 芯片对上升沿斜率或高电平周期是否有严格的要求? CDCM6208 可以使用的最小 IIC 上拉电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    您能否在器件启动期间提供 I2C 事务和 VDDS 的捕获? 请参阅以下主题:

    请注意、该评估模块使用 2k 上拉电阻连接到 3.3V。

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    压缩文件 packagee2e.ti.com/.../test-waveform.zip 中显示了两个上拉电阻器的 IIC 测试波形

    根据 10.1.3 中慢速上电电源斜升部分的要求、对 PDN 进行了测试、如下图所示。 它仅在上电完成后上拉、这符合手动要求。当电阻在 4.7K 下上拉时、即使 PDN 上拉并延迟至 300ms、仍会出现 CDCM6208 不返回 ACK 的情况。

    3.我们测试了 1K 和 2.2K 上拉电阻,两者都可以降低异常的概率,但无法完全解决问题。4.7K 上拉电阻,经过信号质量和时序测试,符合手动要求,理论上 4.7K 不应该有如此高的异常概率

    请帮助分析故障原因。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    我们正在与我们的设计人员讨论这一情况。

    同时、您能否提供该器件的原理图和配置?  

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:

    原理图文件如下:e2e.ti.com/.../CDCM6208.pdf

    寄存器配置如下、我们更正了当前寄存器配置中的 PRI 输入时钟电平配置、关闭了输入时钟的自动切换、异常概率没有降低。

    请帮助进一步的分析,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我们将继续与设计人员讨论、并尝试在工作台上重新创建问题。 请期待更新星期二。

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    通过原理图、我们注意到 U19、U29 和 U30 与 CDCM6208 共用同一条 I2C 线路和上拉电阻器。 您能向我们解释一下这些器件是什么吗?

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:

    U19 是 EEPROM、U29 和 U30 是 LM75

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    您能否在 CDCM6208 引脚上提供 I2C 事务的示波器捕获?

    上拉电阻[R1082 和 R1083]与 CDCM6208 之间的距离也有多远?

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:

    压缩文件 packagee2e.ti.com/.../7823.test-waveform.zip 中显示了两个上拉电阻器的 IIC 测试波形

    上拉电阻器到 CDCM6208 的距离约为 6100mil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:

    此案例是否有任何更新? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    对延迟深表歉意。 由于这是一个旧器件、我们的设计人员在访问设计文件时遇到了困难。 这可能需要比预期更长的时间。 同时、我们正在讨论您发送给我们的波形图像。 请再给我一天时间。

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    浏览您发送的 I2C 波形后、我同意显示的所有内容都完全在器件的规格范围内。 遗憾的是、如果无法访问设计文件、只能进行大量调试。  

    如果我们方面有任何更新,我会告诉你。

    此致、

    CRIS