This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:频率可变范围

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005, CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1534866/cdcm7005-frequency-variable-range

部件号:CDCM7005
Thread 中讨论的其他器件: CDCE62005

工具/软件:

我想问、当基准时钟输入范围为 380KHz ~ 420KHz 时、是否可以使用 CDCM7005 输出 24.32MHz ~ 26.88MHz。

输出时钟为参考时钟* 64

使用 CDCM7005 时、另一种频率用法是当基准时钟输入范围为 12MHz ~ 15MHz、CAN 输出时钟 1 输出 98.8MHz ~ 109.2MHz 和输出时钟 2 输出 197.6MHz ~ 218.4MHz 时

也就是说、输出时钟 1 输出时钟为基准时钟* 8。 输出时钟 2 输出时钟为参考时钟* 16

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mjae,

    这一点应该得到支持。 确保低频输入为方波而不是正弦波。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kadeem

    我选择的第一个 PLL 是 CDCE62005。

    使用 CDCE62005 时、基准时钟输入范围仅在最高 390KHz ~ 406KHz 的频率下工作。

    每次点击 VCO 校准时、输出相位都会发生变化、因此我询问 CDCM7005 是否存在问题。

    在 CDCM7005 中使用 380KHz ~ 420KHz 的参考输入范围和 12MHz ~ 15MHz 时、请告知适合选择哪个 VCO。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mjae,

    CDCE62005 支持低至 40kHz 的输入频率。 输出的相位  Will 重校准后变化、因为此器件没有输入/输出相位对齐。

    另一方面、CDCM7005 支持以下行为:

    VC (X) O 输入支持的最大频率为 2200MHz。 所选的 VC (X) O 必须支持宽调谐电压范围。

    对于第一个(标称 400kHz 输入)、204.8MHz 等 VCXO 频率 应该合适。

    对于第二个(标称 13.5MHz 输入、但不容易找到该整数乘以的 VCXO 频率)、224MHz VCXO 可能适用、具体取决于调谐范围。

    谢谢、
    Kadeem