This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:支持包含 DNS 文件的电路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2592, LMX2592EVM, LMX2572, LMX2594, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1534690/lmx2592evm-support-the-circuit-with-dns-file

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2592LMX2572、LMX2820、 LMX2594、LMX2582

工具/软件:

大家好、

我们正在尝试为我们的工程构建原理图。

但供应商建议为 LMX2592。 所以、我想使用 LMX2592EVM 电路。

您可以向其提供 DNS OrCAD 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 EVM 是使用 Altium Design 进行设计的、您是否能够打开 Altium 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。 我无法使用 Altium 打开文件。 我想您需要通过 Cadence OrCAD x Capture 进行转换。  

    我不确定这对您来说是不对的。 请告诉我您是否可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们的 Altium 版本无法进行此转换。  

    如果您只需要使用器件的 CAD 文件即可完成原理图设计、您可以通过以下链接进行下载。

    vendor.ultralibrarian.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我们将应用最大频率 3.6GHz。 那么、LMX2572 而不是 LMX2592 会怎么样?

    您可以推荐 LMX2572 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具体取决于您的性能要求。  

    我们有 LMX2572、LMX2582、LMX2594 和 LMX2820、它们可以支持 3.6GHz。

    LMX2572 是一款低功耗器件、VCO 相位噪声不如其他器件那样好。 但是、LMX2582 的价格低于 LMX2572、因为它的功能较少。  

    您可以使用 PLL Sim (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW) 估算哪个器件可以满足您的性能要求。