This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:使用 LMK5B12204 的应用建议

Guru**** 2956190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1536621/lmk5b12204-application-suggestions-to-use-lmk5b12204

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件: LMK3H0102

工具/软件:

您好、  

我的客户计划 在他们的应用中使用 DIN LMK5B12204、因为我们都没有使用 LMK5B12204 的经验。  

在以下设计场景中需要您的建议。 谢谢你。  

设计目标:148.5MHz 和 148.35MHz 的两个端口输出

客户的应用如下图所示。

振荡器 27MHz 是一个很好的时钟输入选择吗? clk 输入有任何容差要求?

客户计划使用 I2C 控制接口、您能否建议使用这些命令来获得所需的结果?

包含命令详细信息和命令顺序。 谢谢你。

 

顺便说一下、我们是否有 LMK5B12204 EVM 来支持客户的评估?

  

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    我们有一个名为 TICS Pro 的编程工具、可帮助为我们的时钟器件生成寄存器配置。  

    遗憾的是、LMK5B12204 无法同时生成 148.5MHz 和 148.35MHz。 APLL1 的固定 VCO 频率为 2500MHz +/- 100ppm、因此无法生成其中任何一个频率、并且您需要 2 个频域来生成两个输出。 对于这些输出、您有什么类型的相位噪声/抖动要求? 您可以考虑使用 LMK3H0102 等器件、它具有 2 个分数输出分频器。 我预计这些频率之间可能会有相当显著的串扰、因此如果考虑性能、最好使用双芯片解决方案。  

    此致、  

    Connor