工具/软件:
大家好!
我们正在评估 LMK04832-SP 在辐射环境中的使用情况、使用 Q-Tech QT88 系列振荡器 (QT188L9B –50.000MHz) 作为连接到 OSCin 的外部时钟源。 作为我们系统级 SEE 分析的一部分、我们从 Q-Tech 获得了重离子测试结果、这些结果表明振荡器容易受到单粒子瞬变 (SET) 的影响。 在 LET = 62.5MeV-cm^2/mg 时捕获的最坏情况瞬态波形显示振荡器的输出时钟信号受到 250ns 的干扰。 受影响的波形包括一个持续高电平脉冲(峰值为~2.8V)、衰减超过 250ns。
鉴于该振荡器驱动 LMK04832-SP 的 OSCin 输入、我们将评估:
- OSCin 输入对传入时钟上的短暂瞬态或失真的敏感程度如何?
- 该单元是否包括对短时异常(例如观察到的 250ns 设置)的任何固有缓解措施?
- 如果这种瞬变通过系统时钟传播、那么该单元是否容易发生内部故障?
有关 OSCin 输入稳健性或时钟瞬态内部处理的任何文档或指导都将极大地帮助我们进行全面分析。 谢谢、期待收到 您的反馈!
此致、
垫