This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216EVM:无法创建输出信号

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216EVM, LMK5C33216A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1537635/lmk5c33216evm-not-able-to-create-an-output-signal

器件型号:LMK5C33216EVM
主题: LMK5C33216A 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们正在 开发流程和 TICSPro 中使用 LMK5C33216EVM 板。 电路板正在运行、SPI 通信正常。 但目前无法创建任何输出信号。 无论加载的配置/寄存器如何、示波器始终仅在 OU0 上显示 125MHz、在 OUT1 上显示 156.25MHz。 我已经阅读了网站上的手册、还尝试从 TI 论坛加载多个配置文件、但结果始终是相同的。
第一步、电路板应生成不同频率的输出信号、就像一个测试一样。 在下一步中、它应该接受信号(频率或 PPS)并重现相同的输出、并针对 unesenu vrijednost(以 ns 或 ps 为单位)进行移位。
如有任何帮助、我们将不胜感激。

代表我的客户
谢谢、再见  
Hanno