This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:合成器可以在低至–54C 的温度下工作吗?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2694-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1537755/lmx2820-can-the-synthesizer-operate-down-to--54c

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2694-LMX2694-LMX2694-Active EP

工具/软件:

我需要在低至–54C 的温度下运行合成器 LMX2820? 是否存在任何问题或疑虑? 是否存在责任问题? 请提供建议。

此致、

Lenny Lin

射频设计工程师

Teledyne 微波解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenny:

    该器件的额定工作温度为–40°C、我们无法保证每个器件都在–55°C 下工作。  

    –55°C 通常属于增强型产品等级。 目前、我们在 EP 市场上发布了 LMX2694-LMX2694-LMX2694-RTOS (www.ti.com/.../LMX2694-EP)。 如果您正在寻找其他产品、请随时联系我们的销售人员了解详情。