This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:电源说明

Guru**** 2773825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1536466/lmk3h0102-power-supply-clarification

器件型号:LMK3H0102

工具/软件:

阅读数据表并不能明确说明这一点

-我可以在 VDDO_0 和 VDDO_1 上使用不同的电压吗?

例如、当 VDD 为 3.3V 时、我是否可以使用 VDDO_0 为 1.8V、使用 VDDO_1 为 3.3V?
OUT0 和 OUT1 旨在作为 LVCMOS 25MHz 输出


-什么是 REF_CLK 输出 VDDO 电压?

在表 5.5 中、LVCMOS REFCLK 特性测试条件涉及 VDDO  

在第 9.3.1 章中规定 REF_CTRL(同一引脚)由 VDD 供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    今天的团队是 OOO。 请预计响应会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kimmo

    1. 可以在 VDDO_0 和 VDDO_1 上使用不同的电压。 但是、这两种情况都不会超过 VDD 上的电压。
    2. REF_CLK 高电平电压与 VDD 电压相同。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、还可以。 我仍然认为数据表中没有明确说明这一点。