This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:是否有任何简单的方法可以在调试或对 MCU 进行编程期间禁用看门狗?

Guru**** 2962500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1537567/tpl5010-is-there-any-easy-way-to-disable-the-watch-dog-during-debugging-or-programming-my-mcu

器件型号:TPL5010

工具/软件:

在我的设计中、唤醒脉冲间隔小于我需要对 MCU 进行编程的时间、因此 TPL5010 将 MCU 复位、使编程中断。

因此、我想添加一根跳线、以便在编程开始时禁用 TPL5010。  

我是否可以  通过跳线将 WAKE 和 DONE 引脚连接在一起来实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Xiang、

    有一个最小值 唤醒至完成时序要求、不能直接将 WAKE 和 DONE 连接在一起、需要增加一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了、谢谢