This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:CAN 't 使输出再次静音、锁定和同步

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1535486/lmk05318b-q1-can-t-get-outputs-to-mute-lock-and-sync-again

器件型号:LMK05318B-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMK05318BLMK5B12204

工具/软件:

我让这与我的 LMK12204s 一起工作、但对于我来说、我无法让它与 LMK05318B-Q1s 配合使用。

我看到了非常奇怪的行为。  我所附的配置显示了以下行为...

当寄存器实时写入时、我可以发出 RESET_SW、输出将静音、不到一秒的时间会开启并锁定到输入但不同步。  我可以多次 RESET_SW、并具有相同的结果。

如果我随后发出 SYNC_SW 命令、输出将保持开启状态、但 DPLL 将针对相位和频率解锁并保持该状态、直到我发出另一个 RESET_SW。

现在、如果感觉不够奇怪、如果我导出 EEPROM 映射而不更改 TICSPro 中的任何内容、则写入 EEPROM、然后执行 PDN、输出会取消静音并且 DPLL 会被解锁。 然后、我必须执行 RESET_SW 以恢复它们、但它们仍未同步。

在我进行订阅期间的某个时刻、我陷入了一种情况、在 RESET_SW 后、输出会静音、然后几乎恢复同步但不会锁定到输入。 然后、SYNC_SW 会同步它们、但它们会保持解锁状态。

我已经绕圈运行了 2 天,现在尝试各种选项的组合。  即使是我在 12204 上使用的确切选项也不会在 05318B 上做同样的事情。

如有任何帮助、我们将不胜感激

.e2e.ti.com/.../lmk05_2D00_10mhz_2D00_rev8_2D00_sync_2D00_mute.tcse2e.ti.com/.../lmk05_2D00_10mhz_2D00_rev8_2D00_sync_2D00_mute.reg.txte2e.ti.com/.../lmk05_2D00_10mhz_2D00_rev8_2D00_sync_2D00_mute.epr.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加更多信息。 我使用单个 3.3V 电源、但还有一个 4.7uf 电容器连接到 VDD PDN 引脚、与 200K 内部上拉电阻器一起、该电容器应该会延迟一点、我忘记上面提到的目标是启动静音、直到锁定和同步、而无需发出显式同步。

    此外、我注意到、当 DPLL 无法锁定时、PRIREF_VALSTAT=FALSE 、但 LOR_MISSCLK、LOR_FREQ 和 LOR_AMP 也是错误的。  我可以检查其他哪些寄存器来确定 PRIREF_VALSTAT 为何为 FALSE?

    另一个有用的方面是故障排除指南。  数据表中提供了大量有用的信息、但更多的是“参考“、而不是“指南“。  我上面关于 PRIREF_VALSTAT 的问题将是一个很好的主题。  数据表中甚至没有提到 PRIREF_VALSTAT。  另一个很好的主题是获得可靠的 DPLL 相位或频锁需要考虑哪些参数、或者如果有频锁但没有锁、应查看哪些参数。 我已经有过几次了。  还有一个需要调整的 地方是、使 DPLL 更能耐受输入基准抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    嗯、我希望 LMK5B12204 配置可以转换为 LMK05318B 配置、而不会有问题。

    您能否提供您用于 LMK5B12204 的.tcs 文件、可提供所需的结果?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这里有 4 个 TCS 文件...

    lmk5b-10ms-REV5-sync-Mute.tcs:我相信这是我完全使用 12204s 的一个,但我没有任何剩下的,我可以测试.  写入 05318B 时、OUT5 会锁定、但不会锁定 OUT6。  在 SYNC_SW 之后、它们都锁定并同步。  OUT7 和 OUT4 的出现完全不符合预期。

    lmk05-10ms-rev8-base.tcs:这是一种无同步或静音的基础配置。  输出出现取消静音并解锁不到一秒、然后锁定并保持稳定、 RESET_SW 只会解锁它们大约一秒钟、然后再次锁定并保持稳定。

    lmk05-10MHz-rev8-mute.tcs: 这与 rev8-base 加上 CHx_MUTE 设置为强制为低电平并将 MUTE_APLL1_LOCK 和 MUTE_DPLL_FRLOCK 设置相同。  这按预期运行。  输出开始静音、不到一秒后锁定。

    lmk05-10ms-rev8-sync-Mute.tcs: 这是一个让我适应.  这与 rev8-Mute 相同、同时 PLL1_P1_SYNC_EN、SYNC_AUTO_APLL 和 SYNC_MUTE 已开启。  我确实设法摆脱了我上面提到的奇怪行为(这可能是一次糟糕的回流)。  在这种模式中、输出都将开始静音、不到一秒后、只有 OUT6 才会锁定。  在发出 SYNC_SW 命令之前、其他输出不会出现、然后它们都锁定并同步。  我认为  SYNC_AUTO_APLL 是让它们全部同步的关键、但我尝试了它以及 PLL1_P1_SYNC_EN 和 SYNC_MUTE 的各种组合、但我能得到的最接近的是 我刚才描述的全部 3 个都启用的组合。

    以下是文件:

    e2e.ti.com/.../lmk5b_2D00_10mhz_2D00_rev5_2D00_sync_2D00_mute.tcs

    e2e.ti.com/.../lmk05_2D00_10mhz_2D00_rev8_2D00_base.tcs

    e2e.ti.com/.../lmk05_2D00_10mhz_2D00_rev8_2D00_mute.tcs

    e2e.ti.com/.../5076.lmk05_2D00_10mhz_2D00_rev8_2D00_sync_2D00_mute.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    请允许我们有时间回顾。 我们将在 7 月 4 日美国假期后的下周初回复您。

    此致、
    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心!  明天我也离店了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,我不能离开它单独,即使我有一天的休息。  我找到了秘密的组合,虽然...

    设置 PLL1_P1_SYNC_EN 的目的是阻止启动/复位时的自动同步。

    Jennifer、无需查看我之前发布的文件。  但我有一个问题...   SYNC_AUTO_DPLL 在寄存器参考中列为 R12[5]、但它根本不会在 TICS Pro 中显示。  它似乎没有任何作用(即使 0xA7 掩码更改为 0x87)、因此我想知道它是否实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    是的、SYNC_AUTO_DPLL 对我最近的发现没有任何影响

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1523650/lmk5b12204-higher-current-draw-when-started-from-eeprom-than-rom/

    我们更正了说明以阐明、位是无关/保留位。 我们将更新 LMK05318B 和 LMK5B12204 编程指南。 LMK05318B 指南是最新发布的、但我们将进一步更新、很快会再次发布。

    此致、

    Jennifer