This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1104:用于 PCI Express 至 SATA/SSD 的时钟缓冲器解决方案

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1536553/lmkdb1104-clock-buffer-solution-for-pci-express-to-sata-ssd

器件型号:LMKDB1104
主题中讨论的其他器件:LMKDB1102

工具/软件:

亲爱的

  我的客户端正在寻找用于 PCI Express 至 SATA/SSD 转换的时钟缓冲器。 输入是服务器主板时钟、输出类型为 HCSL、具有 2 个输出。 如果没有 2 个输出、也可以使用 4 个输出。 TI 是否有任何合适的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、  
    是的、LMKDB1102 是一个选项。  
    但请注意、该器件的输出为 LP-HCSL、它是低功耗 HCSL。  
    这消除了对外部 50 Ω 到 GND 端接的需求、因为该端接内置于 Tx 中、但摆幅或 VCM 没有差异。  

    此致、  

    Vicente