This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102L:单端输入

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1533649/lmk1d2102l-single-end-input

器件型号:LMK1D2102L

工具/软件:

您好的团队、

对于 LMK1D2102L、当用作单通道和 LVCMOS 时钟输入时、当 VDD = 3.3V 时、客户应输入什么值来实现 VTH?
它是否为 VTH=0.5*(VIH+VIL)=0.5*(0.7VDD+0.3VDD)=0.5*VTH=0.5*3.3=1.65V VDD?

此致
Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohashi、  
    您是正确的、对于 3.3V LVCMOS 信号、VTH 将为 1.65V。   

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    对于 1.65V、客户将使用分压器在 3.3V 范围内设置该电压。 在电气规格中、规定单端输入的 IIH = 50uA、IIL 为 30uA。 由于 66kΩ、客户是否应该 5.6kΩ 为分压器使用小于 1/10 的电阻? 请让我们知道分压器在为单端输入生成 VTH 时是否存在限制或建议值。

    此致
    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    对此有任何更新?

    此致
    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    请就这项调查提出意见。

    此致
    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryoma、  
    抱歉、延迟、1k Ω 电阻器就可以了。  

     与 100 Ω 电阻器等器件相比、电阻值越大、消耗的电流就越小。  

    您还可以按照 EVM 用户指南进行单端输入配置的参考。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicente

    您还可以按照 EVM 用户指南进行单端输入配置的参考。  [/报价]

    我找不到适用于 LMK1D2102L 的 EVM。 您能否提供作为单端输入示例设计的快照? 或者告诉我单端输入器件通常使用什么值。

    此致
    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryoma、

    请参阅下面随附的屏幕截图。

    谢谢、

    Michael