This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 相位噪声

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1538548/lmx2594-lmx2594-phase-noise

器件型号:

工具/软件:

TI、您好:

我对 LMX2594 的相位噪声性能有疑问。

     下图分别显示了案例 1、案例 2 和案例 3 的 GUI 界面设置。 案例 1 与案例 3 的区别在于、Fosc 是 10MHz 和 100MHz。 情况 2 是情况 1(倍频器:X2 和泵充电 15mA) 的)的微调结果。

         最后一张图显示了 SA 的测量结果、黄线(情形 1)是这三种情况中的最坏情况。 由于实际应用需要 Case1 设置、因此我 想知道 在倍频器固定为 X1 且电荷泵固定为 15mA 时、是否还有其他设置可以降低噪声。

 

案例 1:

案例 2:

案例 3:

 

感谢你的帮助。

Brian Chiou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    有什么会影响 PLL 带内噪声。

    1、输入时钟压摆率(或边沿速率)、较高的压摆率会更好。 如果必须使用 10MHz、请勿使用正弦波时钟、使用 CMOS 等方波时钟或差分时钟。

    2.输入时钟频率。 有 10MHz 输入时、Fpd 限制为 20MHz。 但是、 VCO 频率是 12GHz、因此 N 非常大。 N 分频器会向 PLL 增加噪声、N 值越大、PLL 增加的噪声就越多。

    3.环路带宽受 FPD 限制。 再次你的最大. 如果使用 10MHz 输入、则 Fpd 就是 20MHz。 因此、最大值为 可能的环路带宽受到限制。 无法设计具有高环路带宽的环路滤波器。 因此、无法滤除更多近端 VCO 噪声。  

    案例 2 配置是您可以从 10MHz 输入获得的最好的配置、如果您使用正弦波时钟、则方波时钟可以获得更好的结果。 如果您没有良好的方波时钟、您可以使用我们的 LMK1C 时钟缓冲器将 10MHz 正弦波转换为方波时钟。 有关详细信息、请参阅下面的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa411