Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE6214 工具/软件:
您好、
我们正在为我们当前的项目使用 CDCE6214。 您能否验证以下电路并提供您的反馈。

谢谢、
Vishal K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Vishal、

谢谢、
Kadeem
尊敬的 Kadeem:
感谢您的反馈。
请参阅以下是我对您反馈的回复:

谢谢、
Vishal K
Vishal、
[引用 userid=“638643" url="“ url="~“~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1536237/cdce6214-clock-timing-forum/5914650 #5914650“]第 2 点数据表建议为我保留 50 欧姆的串联电阻器 [/报价]请根据 Kadeem 的建议、将其更改为 0 Ω 电阻器。 数据表显示了具有 Rs 的情况、以防 需要进行任何额外的阻抗匹配。 具有适当的阻抗匹配可防止时钟信号发生振铃。
此致、
CRIS