This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:监控 PLL1 锁定

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1538818/lmk05318b-monitoring-pll1-lock

器件型号:LMK05318B

工具/软件:

您好社区

我目前正在使用 EVM 套件进行一些实验、对状态标志有一些疑问。

我的设置 配置如下:PRIREF=PLL2;XO=32.768MHz;DPLL 使用 30 Hz 带宽;10MHz 未使用。

我还使用 LED 指示灯实时监控状态标志。 (R48 寄存器进行选择)。 特别是 PLL1 行为

  • 与 APLL1_LOCK_DETECT 相比、PLL1 数字锁定检测(数据表中已提供但没有说明)是什么?
    • 例如,选择“PLL1 DLD 使“状态导致明亮,而选择“APLL1_LOCK_DETECT"会“会关闭 LED

  • 选择“APLL1_LOCK_DETECT"时“时,LED 始终关闭 ,独立于 PRIREF 是否处于活动状态。
  • IDEM 适用于始终开启的 PLL1 DLD

此致、

Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 DPLL 处于保持模式、我相信当 PRIREF 未激活时、APLL 将保持锁定状态。  可以通过查看寄存器 14 第 4 位来判断。

    我有幸分别将“DPLL 相锁检测 (LOPL#)“和“DPLL 失锁 (LOFL)“路由到 STATUS0 和 STATUS1。  必须将 STAT0_POL 设置为 1 并将 STAT1_POL 设置为 0、 这应该会在 DPLL 锁相和频锁丢失时使 LED 亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    对不起耽误时间,我没有点击“回复“。
    我们将很快减少更新编程手册(可能在下周)。

    不建议使用 LOL_APLL1 来监控 APLL1 锁定。 由于混淆、我们将其作为一个选项删除。 相反、您应使用所找到的 PLL1_DLD 标志。 PLL1_DLD 是一个“粗调“检测器、当 PLL1 调谐电压处于 PLL 锁定所需的预期阈值内时、会设置该检测器。

    正如 George 提到的、如果使用 DPLL、最好使用 LOPL 和 LOFL 标志、因为它们是“精细“检测器、会监控频率和相位、而不是调谐电压范围。

    此致、

    Jennifer