This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:手动斜坡模式 — 必要条件-未记录

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1538831/lmx2594-manual-ramping-mode---necessary-requiremant---undocumented

部件号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMX2595、 LMX2572

工具/软件:

您好、  

IAM 在专有 STM32 平台上工作、通过 SPI 连接 lmx2595。

如您所述、对于低于 7500mhz 的 fout、手动斜坡不工作?

根据我的理解、VCO 内核 7500mhz 可以手动斜升。 必须通过寄存器设置分频器。 为什么时钟斜升不起作用呢?

在我的情况下,我有一个一般的问题。 我可以通过寄存器设置 FOU。 一旦我设置 REG0 中的 RAMP_en 位、VCO 就会失去锁定。

在 tics pro 显示的任何寄存器设置下、MANAL SLOPE 不起作用。

我是必须发送特定的寄存器序列、还是手动斜升模式存在隐藏的错误?

非常感谢您的帮助