This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:需要了解仿真结果

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1537105/lmk04832-need-to-understand-the-simulation-results

器件型号:LMK04832

工具/软件:

您好、

我正在尝试了解 LVPECL1600 电路的行为 — 直流和交流耦合  

LVPECL1600:LMK04832 数据表 VOD (直流测量项= 50 Ω 至 LMK04832-2V VCC (1.3V)) 指定 VOD 为 800mV (VOD 峰峰值= 1600mV)

 然而、 当我使用提供的 VOD 模型在 Hyperlynx 中进行仿真时、我看到 IBIS-Peak-Peak = 1.76V

LVPECL1600:LMK04832 数据表 VOD (EM = 120Ω 至接地端接=交流耦合 100Ω) 指定 VOD 为范围(对于 250MHz 为 760mV;对于 2.5GHz 为~510mV;对于 3.2GHz 为~370mV)  

VOD 峰峰值将是这个值的两倍。

我正在生成一个 1611.32828236MHz 时钟 、并预计 VODPeak-Peak 介于 1.5V 和 1.02V 之间(来自数据表)

但是、我在驱动器 (LMK) 上看到为 1.72V、在负载电阻器上看到 VOD 为 1.63V。  

我是否希望该电压小于 1.6VOD 峰峰值?

 

 谢谢您、

-Gurushankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、古鲁什安卡尔:

    我们未指定 VOD 规格的最大值。 1.76Vpp 是该器件的合理输出摆幅。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    -Gurushankar