This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:EEPROM 编程和"CLKIN"

Guru**** 2950120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1530999/cdce913-eeprom-programming-and-clkin

部件号:CDCE913

工具/软件:

大家好:

我们想对 CDCE913 的 EEPROM 进行编程。

数据表在“7.3.4 数据协议“中指出:
在开始 EEPROM 编程之前、将 CLKIN 拉至低电平。 在 EEPROM 编程期间、CLKIN 必须保持低电平 。

问题 :哪一个信号是 CLKIN? 没有具有此名称的引脚。

是“XIN/CLK"吗“吗? 我们有一个晶体连接到 XIN+XOUT、无外部时钟源、因此无法将 XIN 拉至低电平。
如果是这样:我们如何在这个星座中对 EEPROM 进行编程?

此致、Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈、

    这就是 XIN/CLK 引脚。 实际上、我在 EEPROM 编程期间保持 XTAL 连接没有遇到任何问题。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们来试试。

    后续问题:

    Q1:EEPROM 编程通常需要多长时间(即寄存器位 EEPIP 为高电平)?

    问题 2:PLL 和时钟输出在编程过程中是否稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈、

    1. 使用 GUI、此过程通常只需要几秒钟。
    2. 从技术上讲、我们不能保证在 EEPROM 编程期间时钟输出保持稳定。 在实践中、我个人没有看到这方面的问题。

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有 GUI。

    我们希望使用 µC μ s 对寄存器进行编程、然后验证寄存器内容、 使用 EEWRITE=1 触发 EEPROM 写入周期、然后等待  EEPIP 返回到 0。

    编程周期是否 确实需要几秒钟? 我们预计会有 10ms 的时间、如标准 EEPROM、因此我们可以在必要时在系统启动时执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈、

    如果不使用 GUI、则该时间应约为>100ms。

    谢谢、

    Kadeem