This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLOCKDESIGNTOOLです。5P83905、5PB1110

Guru**** 2820805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1536155/clockdesigntool-5p83905-5pb1110

器件型号:CLOCKDESIGNTOOL
Thread 中讨论的其他器件:ADS131A02CDCLVC1310

工具/软件:

5P83905と5PB1110の両方の機能を持つICはありますか?
水晶入力とクロック入力もできるもの。μ s
もしそうなら、私に知らせてください。μ s
私たちがやりたいことは以下の通りです。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kojima-San、

    是否总共需要十个输出? 这些时钟需要什么输出格式?

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem 先生

    每个从站 10 点(1 点是下一个从站)。总共 20 点或更多。
    将时钟信号插入模数转换器 (ADS131A02)。
    我想分配晶体时钟。
    是否有同时具有 5P83905 和 5PB1110 功能的 IC?

    谢谢、

    Kojima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kojima-San、

    我认为您需要的是 LVCMOS 时钟缓冲器。 我会将其重新分配给正确的人员以提供器件建议。

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kojima、  
    CDCLVC1310 能够缓冲 XTAL 输入。  

    此致、  

    Vicente