This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF25081:输入和输出类型

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCVF25081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1538835/cdcvf25081-input-and-output-type

器件型号:CDCVF25081

工具/软件:

对于  CDCVF25081、则提到输入和输出信号类型为 LVTTL。 它是否支持用于输入和输出的 LVCMOS 信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowtham、  
    是的、鉴于 LVTTL 和 LVCMOS 之间的逻辑电平基本相同、因此支持 LVCMOS。  

    不过、如果您需要 LVCMOS 缓冲器、我建议您使用 LMK1C。  

    LMK1C 的本底噪声较低、封装较小、附加抖动更低、输出阻抗被修整为 50 Ω、因此无需使用 CDCVF25081 所需的串联电阻器。  


    此致、  

    Vicente