This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216EVM:无编程输出信号

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216EVM, LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1537455/lmk5c33216evm-no-programed-output-signals

器件型号:LMK5C33216EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMK5C33216

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:
我们正在
 开发过程中使用 LMK5C33216EVM 板、并使用 TICSPro 对其进行编程。 电路板正在运行、SPI 通信正常;可以读取和写入寄存器。 但是、我目前无法设置任何输出信号。 无论加载的配置/寄存器如何、示波器始终仅在 OU0 上显示 125MHz、在 OUT1 上显示 156.25MHz、在其他上没有输出。 我已阅读网站上的手册、还尝试从 TI 论坛加载多个配置文件、但结果始终是相同的。
无外部基准、内部 XO 为 ENA5591A 38.88MHz。 第一步、电路板应生成不同频率的输出信号(例如 10MHz)、仅用作测试。 在下一步中、它应该接受输入信号(频率或 PPS)并再现相同的输出、具有特定的输入值(以 ns 或 ps 为单位)。
如有任何帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sani:

    您能否分享您的 TCS 文件?

    此外、我们建议迁移到 LMK5C33216 A 尽快购买具有更好抖动和功能改进的新款器件。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sani、

    我只是为了这个问题再次入住。 器件是否仍有问题?

    如果需要进一步调试、您是否能够提供 TCS 文件?

    此致、
    Kyle Yamabe