This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:它是否可与 AM5708 配合使用?

Guru**** 2952490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1538945/lmk6c-can-it-be-used-with-am5708

器件型号:LMK6C
主题中讨论的其他器件: AM5708

工具/软件:

我正在考虑将 20MHz LMK6C 用作 AM5708 的晶体振荡器、但我是否可以使用它?

我认为它没有任何问题,但请告诉我你的评论。

此致、

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、  

    LMK6C 可满足 AM570x 数据表中表 5-20、5-21、5-24、5-25 中的所有 OSC0/1 输入要求、因此我预计不会出现任何问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您发送编修。

    问题已经解决。

    这很有帮助。

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    抱歉。 我以为这个问题已经解决了,但我错了。

    20MHz LMK6C 似乎没有 1.8V LVCMOS。

    AM5708 OSC 的电源为 1.8V。

    AM5708 OSC0 在 1.8V 时似乎没有可使用的频率。 (19.2MHz、20MHz 和 27MHz)

    我会再次与您联系。

    此致、

    山田浩史