This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问 CDC6C-Q1 量产版本和 LMK6C 汽车版本。

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C, CDC6C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1538517/inquiry-regarding-cdc6c-q1-production-release-and-lmk6c-automotive-version

器件型号:CDC6C-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK6C

工具/软件:

您好、

我目前正在基于 F28P65x 和 F28P55x 开发产品、并将 LMK6C 和 CDC6C-Q1 评估为潜在的时钟源。
尽管 LMK6C 在整个工作范围内表现出更好的抖动性能、但它消耗的电流明显更高、并且在汽车级版本中不可用。 因此、我计划继续使用 CDC6C-Q1。

据我了解、CDC6C-Q1 目前处于预发布阶段。
您能告诉我 CDC6C-Q1 量产(正在供货)版本的预期发布日期吗?
此外、是否有计划发布汽车级 LMK6C 版本?

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang-il、  

    CDC6C-Q1 的某些型号将从 8 月开始发布。 您对哪种频率和封装尺寸感兴趣? 我可以联系我们的产品营销团队、了解您要查找的特定型号的预期发布日期。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    我对 20MHz 和 25MHz 频率以及 VSON (DLR-4) 封装感兴趣。
    相应 CDC6C-Q1 产品的有效发布日期是什么时候?

    此致、
    Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang-il、  

    这两种型号 (CDC6C020000ADLRRQ1 和  CDC6C025000ADLRRQ1) 都 计划在 8 月底发布。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我衷心感谢您的善意回应。