This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:起始频率和结束频率在自动斜坡模式下有所不同

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1540094/lmx2595evm-start-and-end-frequencies-are-different-in-automatic-ramp

器件型号:LMX2595EVM

工具/软件:

您好、

我 µs 生成 11GHz 至 11.25GHz 的自动斜坡、斜坡速率为 10MHz。

EVM 的输出端连接到电源分压器(插入损耗~1dB)、电源分压器的两个输出端连接到 E5052B 信号源分析仪和 N9030A PXA。 我在下面附加了 GUI 和 RAMP 设置。 我必须启用通道分频器、因为 E5052B 的最大频率为 7GHz。 PLL 锁定在 5.5GHz、而不会出现任何问题。

   

  

1.我希望看到 10µs 的频率斜升介于 5.5GHz 和 5.625GHz 之间、校准频率为~5.5625GHz、总斜升持续时间为 30µs。 但从下图中可以看出、 频率从 5.5GHz 开始、但在 125µs 持续时间后停止在 5.53GHz。 您能帮助我识别设置中的错误吗?

我还看到一些 5.25GHz、5.63GHz 等音调、如频谱所示。

     

2.当我将 x 跨度设置为 20 毫秒时,我会看到这些波形中断,还会进行一些调制。 是否符合预期?

此致

Goutham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goutham:

    1.对于自动斜坡、请将这些限值设置为超出所需斜坡频率范围的方式。 例如、2000MHz(低电平)和 20000MHz(高电平)。

    2. 125MHz 的斜坡阈值不切实际。 我认为 100MHz 在大多数情况下是可行的、但不能保证。 建议使用 Make it 50MHz。 不需要 RAMP_TRIG_CAL、因为您只有一个斜坡 (RAMP0)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我尝试了您建议的设置、但我仍然看不到一致的斜坡。  

       

    我已附上这些设置供您参考。

    e2e.ti.com/.../2117.LMX2595_5F00_11000MHz:5F00_5F00_5F00_5F00_10us 11250MHz、00_RAMP_5F00_v1.TCS

    谢谢您、

    此致

    Goutham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goutham:

    我在您的图中看不到任何校准。 此外、您的时间刻度为 4ms、而斜坡时间设置为 10µs。 设置出现问题。

    我插入了您的配置、得到了下图。

    将斜坡持续时间更改为 100µs。

    将校准时间更改为 50µs

    将阈值更改为 125MHz、仍在工作。 但这并不能得到保证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,诺尔!

    在我的 SSA 中、跨度设置为 100ms、而不是 1ms。

    此致、

    Goutham