This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:CDCLVP1102 的频率

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1540598/cdclvp1102-frequency-for-cdclvp1102

部件号:CDCLVP1102

工具/软件:

大家好、我计划 在设计中使用 CDCLVP1102。 数据表显示它在 2GHz 下工作。 我们的设计频率是 122.8MHz。 它是否会在此频率下工作。

谢谢、

Syed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、  

    是的、CDCLVP1102 支持低至直流 (0Hz) 的频率。  

    此致、  

    Connor