This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:TICS PRO、N 分频器中的 reg-不能设置为低于 29。

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1540618/lmx2615-sp-reg--in-tics-pro-n-divider-can-not-be-set-below-29

器件型号:LMX2615-SP

工具/软件:

您好、

我使用 LMX2615 为射频 DAC 提供时钟。因此、我正在“TICS Pro“中配置 LMX2615

在 TICS Pro 中、我需要将 187.5MHz 用作 FOSC、需要从 RFOutA 生成 12GHz 的频率、还需要在第二个通道 (RFOutB) 中生成 SYSREF。

在 为第二个通道选择 SYSREF 时、默认情况下需要启用“SYSREF_EN"和“和“VCO_PHASE_SYNC"。“。因此、如果我启用 “VCO_PHASE_SYNC",“,N、N 分频器的限制在 29 以上。

请建议使用解决方案来给出上述频率、以及为什么 N 分频器值受到限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    您需要降低 Fpd 使 N 分频值更大。 设置 PreR = 2。 还需要使 MASH_ORDER =二阶。