This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:TPL5010 不生成唤醒脉冲

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1538937/tpl5010-tpl5010-not-generating-wake-pulse

器件型号:TPL5010

工具/软件:

我在一个新设计中使用 TPL5010、唤醒在 CPU 中驱动一个中断、CPU 以 DONE 响应。  出于某种原因、似乎没有发生唤醒脉冲。 根据计时电阻器的设置、系统每隔 90 分钟就会复位一次。 当我将 CRO 探头连接到 WAKE 引脚时、我可以看到唤醒脉冲、然后可以看到 DONE 响应和系统工作。 如果删除 CRO、系统将无法正常工作。 TPL5010 的输出驱动电路是什么? 我在 CPU 输入引脚上尝试了一个下拉电阻器、没有任何改善。 任何建议都值得赞赏。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    您是否可以尝试在 DONE 引脚上添加一个下拉电阻器((10kΩ 或更高)?

    请勿忘记在 Vcc 上电后向器件提供 DONE 信号、否则将没有唤醒信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、感谢您的跟进。 我在 CPU IO 端口添加了一个集成式下拉电阻器。 如果我不提供一个 DONE 信号来启动、TPL5010 是否仍会在该时间段生成一个复位信号? 这就是可能发生的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    正确、如果 POR 之后没有 DONE 信号、TPL5010 将生成周期性复位信号。