This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:CDCE 器件通过 I2C 无确认响应

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1539460/cdce913-no-acknowledgment-response-from-cdce-device-over-i2c

部件号:CDCE913


工具/软件:

我尝试通过 I2C 从主 MCU 控制 CDCE 器件、但我没有收到从器件地址的确认 (ACK)。
我测试了来自不同供应商的两款器件。 一个响应 ACK、另一个则不响应。

来源如下:
-从 Chip One Stop 采购(日本): ACK 被退回
-从 TI 网站(中国)采购:不会退回 ACK

这些器件的批次编号似乎不同。
您是否有关于 CDCE 器件可能存在的版本差异或更改的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否与我们分享每个器件的顶部标识?

    您使用的是 TI EVM 还是定制电路板? 如果您使用的是定制板、请也将原理图与我们分享。

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、
    感谢您的答复。

    以下是这些器件的顶部标识:

    从 Chip One Stop 采购(日本):返回 ACK。
    标记:27k G4 ADX3

    从 TI 网站(中国)采购:不会退回 ACK。
    标识:21K G4 CE62

    我们使用定制板。
    请查看随附的电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题:
    根据数据表、CDCE913 上 S1 和 S2 引脚的默认配置分别是 SDA 和 SCL。
    是否有可能在发货前更改此默认设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishizawa-San,

    TI 站点中的器件不应进行任何更改。  

    我认为所附的原理图没有任何问题。  

    如果您将 VDDOUT 电源拉至低电平、是否与器件进行通信?

    谢谢、
    Kadeem