This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102-Q1:PCIe 条件

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1541055/lmk3h0102-q1-pcie-condition

器件型号:LMK3H0102-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户 Bosch 对 PCIe CLK 有一些问题、如下所示:

关于从 RC 到 EP 的 PCIe 时钟、一些应用使用串联的 220nF 电容器、而一些应用使用 0 欧姆电阻器。 哪些条件决定了是连接电容器还是连接电阻器?Ω

2. PCIe 时钟是属于电压类型还是属于电流类型的设备? 通常使用的类型以及如何知道特定设备属于 哪个类型?

3.您能就下面的 PCIe CLK 波形反馈一些意见吗? 哪种情况会导致出现这种结果。

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiawei,

    1. 是否使用电容器或串联电阻取决于接收器规格。 如果接收器需要交流耦合时钟、则需要使用电容器。 对于标准 PCIe、最常见的连接是 0 Ω 电阻器。
    2. PCIe、HCSL 和 LP-HCSL 有两种类似类型的输出。 HCSL 需要一个连接到 GND 的外部 50 Ω 电阻器来驱动电流通过。 LP-HCSL 集成了该电阻器、用作电压模式源。  
    3. 此时钟波形看起来不正确。 这可能是由于输出端接不正确、或在不正确的位置探测造成的。 我建议使用高阻抗探头探测接收器处的输入、使用尽可能靠近信号的 GND 连接。 GND 的长度应尽可能短。 我们通常在实验室中使用差分探头进行测量。

    谢谢、

    Kadeem