This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:如何通过写入寄存器来更改 LMX2595 的输出频率、并通过读取寄存器进行确认?

Guru**** 2945380 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1540781/lmx2595evm-how-can-i-change-output-frequency-of-lmx2595-by-writing-registers-and-confirm-it-by-reading-registers

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

工具/软件:

您好支持团队、

LMX2595 EVM 上电后、如何通过 SPI 端口写入一些寄存器来对射频输出频率进行编程? 更改频率后、如何通过 SPI 端口读取一些寄存器来验证该频率?

我可以运行 TICS Pro 进行更改和验证。 但是、我想通过在 AM273x EVM 等主 CPU 上运行的我自己的代码来控制它。 现在、我可以通过 AM273x EVM 将 SPI 数据发送到 LMX2595 EVM 串行端口。 如果您需要有关我的设置的更多信息、请告诉我、我很乐意与您分享这些信息。

我们有点不喜欢这个 LMX2595 配置。 请在这方面为我们提供帮助和支持。

期待您的答复。

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    让我们继续原始帖子、我将关闭这个帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    请没问题。

    谢谢、

    LIN