This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12212EVM:LMK5B12212 EEPROM 编程续作

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12212, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1532878/lmk5b12212evm-lmk5b12212-eeprom-programming-sequency

器件型号:LMK5B12212EVM
主题中讨论的其他器件:LMK5B12212LMK5B33216

工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户希望将 LMK5B12212 EVM CH0 ~ CH11 312.5MHz 配置为 LVDS 输出。  

它们使用 TICS Pro 并能够生成 312.5MHz 时钟输出、但应满足 EEPROM 编程的问题。 以下是 TCS 文件。  

 e2e.ti.com/.../1033.e2e_5F00_LMK5B12212_5F00_XO_3D00_48MHz:5F00_OUT_3D00_312.5M_5F00_2025_2D00_06_2D00_25.TCS

客户尝试将寄存器设置编程为 EEPROM、但输出时钟在重新启动电源后消失。  

 

问题:

1. LMK5B1221 有任何 EEPROM 编程副本?

2.我们有  LMK5B1221EVM 用户指南吗?

3.如果客户使用 ROM 第 6 页模式、什么是时钟输出格式? (LVDS?...

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    #1 EEPROM 编程序列(REGCOMMIT 或 SRAM 方法)可在 TICS Pro 或数据表中找到:

    数据表部分:

    #2.

    LMK5B12212 用户指南目前正在进行中。

    #3.

    您可以从时钟性能数据站点获取 ROM 页 TCS 文件。 LMK5B33216 有一些配置、可加载到 LMK5B12212 TICS Pro 配置文件中。

    https://www.ti.com/tool/download/CLOCK-PERFDATA-DESIGN

    格式为 HSDS 600mV、VCM = 0.8V

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:  

    客户遵循 下面的 EEPROM 编程过程建议、但按下 PWN 底部后时钟仍然消失、  

    再次按下“PROGRAM EEPROM“后时钟恢复。 我们错过了任何流程吗?

    此外、客户客户还会尝试通过 GPIO 将两个 LMK5B1221EVM 与同步脉冲同步。 (连接在一起)

    他们可以发现一个 LMK5B1221EVM 输出时钟在一个 LMK5B1221EVM 中进行同步、但时钟无法与另一个 EVM 同步。  

    任何原因都可能导致器件未同步?

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    客户能否执行这些步骤?

    1. 加载.tcs 文件。
    2. 单击 写入所有寄存器 点击“Load Program“按钮。
    3. 点击 SOFT-RESET CHIP AND SYNC。
    4. 转至“状态“页面。 单击 读取状态 配置。
    5. 发送屏幕截图。

    另外、请向我发送 TICS Pro 当前版本的屏幕截图 (Help -> About -> About TICS Pro)。

    此外、请注意、“REGCOMMIT 序列“和“SRAM 序列“仅生成一个.txt 文件形式的指令。 在您的图片中、您不需要单击#2 和#3、因为它们仅生成说明。 “Program EEPROM“按钮 用于根据器件上的当前寄存器设置对 EEPROM 进行编程。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jennifer:  

    我借 EVM 回到 TI 办公室、并在下面做了一些实验、  

    下面是我的 GPIO SW 设置、  

    2.使用+12V 电压输入为 EVM 上电、我可以从 OUT_0 和 OUT_1、OUT_11……获取 156.25MHz 输出

    3. RAW 寄存器页面,按“读取所有寄存器“和“导出寄存器映射“

    e2e.ti.com/.../6170.default.txt

    4.加载“ LMK5B12212.tcs“  

    e2e.ti.com/.../6170.LMK5B12212.tcs

    5.输出时钟更改频率为 312.5MHz。

    6.“Write All Regs“ ->“SOFT-RESET CHIP AND SYNC“-> Status page “   读取状态“

    7.导出寄存器映射

    e2e.ti.com/.../Load-TCS-export.txt

    8.下面是我的 TICS Pro 版本。  

    9.按 PDN Bottom、时钟改回 156.25MHz。  

    如果错过 上述任何步骤、请告知我们、

     谢谢。

     Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    感谢您的详细步骤。 这很有帮助。

    好的、您错过了一步。 您需要在 PDN 之前对 EEPROM 进行编程。

    执行从 1 到 6 的相同步骤。 确认输出为 312.5MHz。

    那么:

    7.在 EEPROM 页面中,点击“Enable EEPROM overlay“

    8.在 EEPROM 页面中,点击“Program EEPROM“。

    9.按 PDN。 “你说什么?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:  

    是的、我选中了“Enable EEPROM overlay“、下面的寄存器显示为 R20 -> 0x001480。  

    读取 EE 状态寄存器  

    按 PDN、波形仍然消失。 我们是否需要修改 EVM 硬件配置?

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果按 PDN bottom 和“Read All Regs“、则 R20 -> 0x001480。  

    谢谢、此致

    Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jennifer:  

    我在 TI 办公室做了更多实验、当我按下 PDN 底部没有时钟输出、并且 Read All Register、  

    默认情况下、R21 为 0x0015E1。 如果我更改第[6]位=“0",“,时、时钟将输出 312.5MHz。  

     

    SYNC_EN 是否必须设置为“1"?“?  

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    我之前使用 LMK5B33216 TICS Pro 配置文件进行测试、所以我可以获取输出。

    今天、我尝试了 LMK5B12212、可以重现您的结果:在“Program EEPROM“之后没有输出。

    • 我会研究 LMK5B12212 和 LMK5B33216 之间的 TICS Pro 配置文件差异(理想情况下,不应存在编程差异,因为两个器件来自同一系列)。
    • 让我回到您的身边。

    您是否可以使用 LMK5B33216 TICS Pro 配置文件来查看“Program EEPROM“在 PDN 之后是否提供输出?

    • 寄存器映射是相同的、但 APLL 名称不同、因此您只需将 LMK5B12212.TCS 文件加载到 LMK5B33216 TICS Pro 中。
    LMK5B12212 LMK5B33216 VCO 类型
    APLL1 APLL3 BAW
    APLL2 APLL2 LC
    APLL1 LC

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该线程脱机时关闭该线程。