This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1108:时钟缓冲器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1542104/lmkdb1108-clock-buffer

器件型号:LMKDB1108


工具/软件:

您好、

(a)

  LMKDB1108 的数据表中未提及 OE 寄存器的默认值。

引脚 14、19、30、34 具有双重功能 (OE/SBI)、为了使用 OE 功能、SBI_EN(引脚 11)必须为低电平。

但随后 SBI 功能被禁用、然后如何启用 SBI 模式、SM 总线模式和 OE 模式、以便使用 8 个输出时钟。

第 8.3.3.3 节提到必须启用所有 3 种模式、同样在第 8.3.2.2 节中提到输出启用时没有任何干扰(假设寄存器 OE 和 SBI OE 处于活动状态)。

(b)  

在第 6.5 节中、根据下图在电气特性下为 PCIe 5 通用时钟指定了两个抖动值:

在什么条件下转换率会变为 3.5V/ns 和 1 .5V/ns

(c)

上图中指定了不同的抖动值。

 LMKDB1108 的实际抖动值是多少?

(d)

SBI 屏蔽寄存器的功能是什么?

如果启用 SBI 模式、它将使用哪些所有寄存器?

(e)

对于压摆率选择引脚、只有高电平指定快速压摆率、低电平指定慢速压摆率。

快速和慢速压摆率有哪些值。?

(f)

在默认状态下启用自动输出禁用位、这是否意味着如果 DUT 未接收到有效时钟输入、则不会生成输出时钟?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shekha、

    但随后 SBI 功能被禁用、然后如何启用 SBI 模式、SM 总线模式和 OE 模式以便使用 8 个输出时钟。

    如果禁用 SBI 模式、OE 引脚和 SMBus 决定 OE 功能。 如果您不使用 SBI 模式或 SMBus、只需使用 OE 引脚来控制输出。

    在什么情况下、转换率将变为 3.5V/ns and1 .5V/ns

    在这些情况下、输入压摆率是不同的、但 LMKDB1108 的输出压摆率可通过 SLEWRATE_SEL 进行配置。

      LMKDB1108 的实际抖动值是什么?

    附加抖动值取决于输入频率和输入压摆率。 具有 12kHz –20MHz BW 并且 3.5V/ns 压摆率的 100MHz 信号的典型附加抖动为 27.3fs。

    [引述 userid=“577998" url="“ url="~“~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1542104/lmkdb1108-clock-buffer

    SBI 屏蔽寄存器的功能是什么?

    如果启用 SBI 模式、它将使用哪些所有寄存器?

    [/报价]

    借助 SBI 屏蔽寄存器、您可以更轻松地写入寄存器、从相应的 SBI 时钟进行读取和写入、而不必逐个写入到相应的寄存器。 如果启用了 SBI 模式,它会使用数据表中列出的所有寄存器 — 它只允许使用不同的连接方法。

    快速和慢速压摆率的值是什么?

    快速和慢速压摆率的值取决于使用输出驱动的负载。  

    在默认状态下启用自动输出禁用位、这是否意味着如果 DUT 没有接收到有效时钟输入、则不会生成输出时钟?

    是的。

    谢谢、

    Michael