This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:适用于 ATE 应用、具有灌电流/拉电流和可编程的降压转换器或控制器

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1541505/tps549d22-buck-converter-or-controller-for-ate-application-with-sink-source-and-programmable

器件型号:TPS549D22


工具/软件:

您好、

我们目前正在评估用于 ATE(自动测试设备)应用的电源解决方案、并正在寻找满足以下要求的降压转换器或控制器:

  • 输入电压:36V

  • 输出电压:可调节、最好低于 5V

  • 输出电流:25A 至 30A

  • 双向电流能力:灌电流和拉电流运行

  • (可选)可编程 I²C:可通过 DAC 模拟输入或 I ² C/PMBus 接口进行调节  

请告知是否有 TI 可以建议使用的产品。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    对于 36V 输入电压、MVB 没有支持此功能的器件。 我将把这一主题移交给宽电压降压团队

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    适合此范围的控制器是 LM25149LM25137

    目前我们没有已发布的 I2C/PMBus 控制器/转换器。 有关 未来可能具有 I2C/PMBus 接口特性的任何器件的详细信息、请联系您当地的 TI 代表。

    谢谢您、

    Joshua Austria.