This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820 RFin 外部反馈模式

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1540144/lmx2820-lmx2820-rfin-external-feedback-mode

器件型号:LMX2820


工具/软件:

你好

当在外部反馈模式下使用 LMX2820 RFin 时、如果重复发送相同的频率、硬件保持不变、软件发送的数据是一致的、并且电荷泵电流不变、则环路带宽会发生变化。 您能否告诉我这种情况的可能原因是什么?

此外、除了电荷泵电流和环路滤波器之外、还有哪些其他条件可能影响 LMX2820 的环路带宽?

使用LMX2820 RFin外部反馈模式时、重复发同一个频率、硬件没改变、软件发的数据一致且未改变电荷泵电流的情况下、环路带宽会发生变化。请问一下造成这种情况可能的原因是什么呢?μ s
还有LMX2820的环路带宽除了电荷泵电流、环路滤波器之外、还有哪些情况可能会影响环路带宽呢?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在对器件重新编程时、是否还对 R0 (FCAL_EN = 1) 进行编程以校准 VCO? 如果是这种情况、是否可以在不编程 R0 或将 FCAL_EN = 0 编程 R0 的情况下重试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的实验表明、更改 Loopback_EN 的状态(即当 Loopback_EN 从 0 变为 1 时)将导致环回带宽发生变化。 实际上、环回带宽会随机地进入几种状态之一。 有没有办法避免这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    环回和正常模式使用不同的 N 分频器值、因此环路带宽不同。  

    您提到有多个环路带宽、您得到了多少个不同的环路带宽? RFin 前面有带通滤波器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
      环路带宽大约有四种或五种不同的状态。 在 RFin 之前有一个音频滤波器。
    在实验过程中、以 8431M 为例:LMX2820 将首先使用正常模式锁定到 8431M、然后切换到 LOOPBACK_EN 模式、然后再次锁定到 8431M。 在此过程中、N 值将发生变化。


      重复上述步骤:LMX2820 将从环回模式切换到正常模式、然后切换回环回模式。 此时、环路带宽与之前状态不一致。


      下图显示了黑色曲线和蓝色曲线、表示两次发送 8431M 时的环路带宽。 从图中可以看出环路带宽发生了变化。


      根据您所说的、N 值的变化是否会影响环路带宽? 这种效应是否不确定? 它是否会导致环路带宽进入随机状态? 如果仅使用正常模式、则 N 值在开关频率时也会发生变化、并且环路带宽会发生变化、但这种变化是肯定的。

      如果 N 值发生变化但输出频率保持不变、此时环路带宽是否也会发生变化?