This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:时钟缓冲器

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1537856/cdcdb800-clock-buffer

部件号:CDCDB800


工具/软件:

您好、

数据表中规定、默认情况下差分阻抗为 85 欧姆。

我们不能每次当设备打开时都编程,所以我们可以通过 CPLD 的 smbus 编程这个位吗?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shekha、

    您可以使用 SMBus 对该位进行编程。 有关更多寄存器信息、请参阅随附的屏幕截图、有关更多信息、请参阅第 8-5 节和第 8-6 节。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、它可以通过 SMBus 进行编程、但我们需要对一次编程、而不是每次单元运行时都进行编程。 由于时钟缓冲器没有任何非易失性内存一次编程是不可能的。因为我们在硬件中使用 CPLD、它可以即时启动(具有闪存)、所以我计划通过 i2c 接口(i2c IP 内核)从 CPLD 对该位进行编程。因此、每次打开设备时、我们不需要对时钟缓冲器进行编程。 “那有什么问题吗?

    谢谢。此致、
    Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sheka、

    从 CPLD 对时钟缓冲器进行编程是非常合适的。  

    谢谢、

    Michael