This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:TLC555CDR

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1540481/tlc555-tlc555cdr

器件型号:TLC555


工具/软件:

我们收到了 DC2446+5 和 DC2512+5

器件标识生产日期代码与标签生产日期代码不匹配、标签上未注明生产日期代码组合。

DC2446 找到相同的生产日期 代码格式标签生产日期代码显示“4B",“,器、器件标识生产日期代码显示“51"</s>“

DC2512、标签生产日期代码显示“53",“,器、器件标识生产日期代码显示“54"</s>“

这些是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、

    这些都是正常的吗?

    是正常。 制造大量晶圆的数据早于封装单元的数据。  

    您是否有关于器件性能的一些问题会导致您问这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助查看所附的标签和正文标记,似乎  标签上的数据 比正文标记上的数据早?

    DC2446 找到相同的生产日期 代码格式标签生产日期代码显示“4B",“,器、器件标识生产日期代码显示“51"</s>“

    DC2512、标签生产日期代码显示“53",“,器、器件标识生产日期代码显示“54"</s>“

    器件标识生产日期代码与标签生产日期代码不匹配、标签上未注明生产日期代码组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了一个匹配项。