This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:NA555 是否支持 3.3V 输入?

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: NA555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1539220/na555-do-na555-support-3-3v-input

零件号:NA555
主题: TLC555 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用 3.3V 输入生成简单的 3.3V 输出。

他们发现该器件也可以工作、但我们的数据表为 5V、请再次联系您、确认我们的 NA555 是否支持 3.3V 输入。

如果不支持 3.3V 输入、为什么器件仍然工作?

谢谢您、

Yishan Chen