This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:是否有任何 LVCMOS (1.8V) 20MHz 输出产品?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C, AM5708, CDC6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1539485/lmk6c-are-there-any-lvcmos-1-8v-20mhz-output-products

器件型号:LMK6C
主题中讨论的其他器件: AM5708、 CDC6C

工具/软件:

要将 LMK6C 与 AM5708 配合使用、需要 LVCMOS (1.8V)。

是否存在 20MHz 产品?

我在另一篇文章中收到了评论、说 LMK6C 可与 AM5708 配合使用、但遗憾的是、20MHz 上没有 LVCMOS (1.8V)、因此我想确认一下。

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、  

    如果您愿意、可以联系我们的产品营销团队、讨论如何发布 LMK6C 的 1.8V 20MHz 型号。 我们 还发布了 CDC6C 的 20MHz 型号 (CDC6CE020000ADLXR) 、该型号支持 1.8V 至 3.3V 的灵活电源电压。 CDC6C 是我们全新的低功耗 LVCMOS 振荡器系列。 与 LMK6C 相比、功耗更低、封装尺寸更小。 抖动性能稍差、但它应该仍然能够满足 AM5608 要求。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您发送编修。

    在论坛上发帖后、我发现了 20MHz CDC6C (CDC6CE020000ADLXR)。

    我想知道有一件事。

    AM5708 频率精度为±50ppm、因为它使用以太网 RGMII。

    CDC6C 在 10 年内的频率容差为±50ppm、符合标准、但我认为没有裕度。

    这种情况可以吗?

    我想把它作为一个基本的想法,所以我希望有任何意见。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、  

    CDC6C 频率精度规格有一些裕度、因此在实践中、它不应该太接近+/–50ppm。 我预计将其用于以太网 RGMII 时不会出现任何问题。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您发送编修。

    我明白。

    我知道数据表中列出的内容是数值规格、但在设计方面、

    根据数值做出决定、如果数值处于非常限值、则确定没有余量。

    我收到了一条评论,说它应该是好的,所以我想使用它。

    非常感谢。

    山田浩史