This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1120:LMKDB1120Z85NPPR 规格问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1540507/lmkdb1120-lmkdb1120z85nppr-spec-question

器件型号:LMKDB1120


工具/软件:

尊敬的 E2E:

您可以帮您检查客户的问题、如下所示? 我也会让客户进来。

该引脚的功能是什么? 以及我们需要在什么情况下启用它。

BR、

Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janet、  
    这是“信号丢失“。  
    当存在有效的输入时钟时、该引脚为高电平;当输入丢失时、该引脚变为低电平。  
    在需要确定时钟是否有效的任何情况下、都可以使用此引脚。 这可能会进入 FPGA 或 MCU 进行监控、以查看线路是否变为低电平。  
    或者,您也可以将其作为视觉指示器 — 使用 LED。  

    此致、  

    Vicente