This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216A:解决方案查询

Guru**** 2929210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216A, LMK05318B, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1542217/lmk5c33216a-solution-inquiry

器件型号:LMK5C33216A
Thread 中讨论的其他器件: LMK05318BLMK5B12204

工具/软件:

尊敬的团队:

LMK5C33216A 是一款 3 DPLL、3 APLL、2 输入 (1Hz 1PPS) 网络同步器。

您能针对下面的其他低成本解决方案吗?

 

  1. 1-DPLL 1-APLL
  2. 2 英寸支持 1Hz 1PPS
  3. 多路复用器
  4. 更低的成本和尺寸

 

LMK05318B 怎么样?

请帮忙。 非常感谢!

此致、

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:  

    在这里、LMK5B12204(LMK05318B 的 4 路输出版本)也是一个不错的选择。 这是目前我们满足您要求的最便宜的 DPLL 解决方案。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor