This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318EVM:使用 USB2ANY 对 EVM 上的 LMK03318 进行编程

Guru**** 2769205 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1534854/lmk03318evm-programming-lmk03318-on-the-evm-with-usb2any

器件型号:LMK03318EVM
主题中讨论的其他器件:LMK03318USB2ANY

工具/软件:

尊敬的 Derek:

我消除了 0 欧姆 R166 和 R167。 但是、我仍无法使用外部 USB2ANY 软件狗对 LMK03318 进行编程。 我使用跳线进行 I2C 连接。 附加图片:

谢谢、

Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    为了排除 USB2ANY 之外的任何问题 — 当 R166 和 R167 出现时、您是否看到与板载 USB2ANY 的通信成功  互联

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    是的、过去、我通过连接 R166 和 R167 的板载 USB2ANY 成功进行编程。

    Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法测试 USB2ANY 是否正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    它应该像移除这些电阻器并将电缆焊接在正确的位置一样简单(确保 USB2ANY 侧导线连接到正确的引脚)。

    如果您使用非板载 USB2ANY 的电路板侧示波器探测 SDA 和 SCL、您是否看到 I2C 信号正确到达电路板?

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

     当 USB2ANY 使用 TICS Pro 扫描 I2C 总线时、我通过示波器从非板载 USB2ANY 监测 SDA 和 SCL。 我没有看到示波器上出现任何波形。 我可以返回非板载 USB2ANY 进行评估吗?

    谢谢、

    Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    是 — 不过,也要在执行返回操作之前检查以确保 USB2ANY 引脚(未连接到电路板)是否正在切换。

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    是、我在不连接到 LMK EVM 板的情况下进行测量。 也许我还将通过从 USB2ANY 引出的 30 引脚电缆进行测量、以排除电缆连接。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    我检查了 10 引脚 USB2ANY 接头的 SDA、SCL 和 GND 引脚、并展示了 DMM 的端到端连续性。 因此、如果 USB2ANY 上出现问题、看起来可能是软件狗。

    Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    需要明确的是、您认为在使用板载电路板时、评估模块上的接头没有问题吗? 或者、USB2ANY 软件狗、在直接探测引脚时、是否没有出现问题?  
    您使用加密狗检查针脚的方向正确、如下所示?

    TICS Pro 在连接时是否识别软件狗(未为通信接口选择 DemoMode)?

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在探测 I2C 线路时、您是否看到了任何总线事务? 您需要在示波器上查看这一信息、因此可以检查是否看到任何事务。 如果在空闲时没有看到逻辑高电平、并且至少尝试通过 USB2ANY 生成从器件地址、则可能没有正确的引脚。

    此电缆图会令人困惑、因为电缆引脚编号和原理图引脚编号彼此相反、会导致对哪些引脚连接到何处永久感到困惑。 我有一个更新的图、其中显示了相关信号在电缆和 USB2ANY 上的位置。 蓝色引脚显示了正确的连接。 请确保在 USB2ANY 本身上连接了正确的跳线 — 如果我每次有镍币,我会在今天退休。

    如果您确定自己有正确的引脚、并且没有任何信号来自这些引脚、则 USB2ANY 外部盒中微控制器上的引脚可能会损坏。

    另一种理论:在查看 EVM 原理图时、我还注意到有几个依赖于 3.3V 电源轨的电流检测放大器用于工作。 这是一个很长的时间、但也许必须为这些器件通电才能正确运行 LMK03318。 您可以尝试将板载 USB 连接到任何标准充电端口或其他机器、并查看外部 I2C 是否以这种方式工作 — 如果是这样,则表示依赖于来自 USB 电路的板载 3.3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 好的。 如果上面标注的图正确、我肯定使用了错误的引脚。 让我再试一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 就是这样。 我将 J4 引脚编号与电缆引脚编号相混淆。 感谢您耐心地向我解释此事。