This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202-DYY-EVM:有关 TPLD1202 的长周期延迟的查询

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1542794/tpld1202-dyy-evm-inquiry-about-long-cycle-delays-with-tpld1202

器件型号:TPLD1202-DYY-EVM
主题:TPLD1202 中讨论的其他器件

工具/软件:

嗨、Team、我想研究 TPLD1202 是否能够产生长周期延迟、特别是大约 30 分钟的延迟。

是否有任何应用手册或示例演示如何延长周期时间?

提前感谢您。

此致

Staneslick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Staneslicky、

    让我询问我的一位团队成员、我相信他们正在编写应用手册。  

    对于分立式解决方案、您也可以访问我们的 TPUL 系列 https://www.ti.com/product/TPUL2T323?keyMatch=TPUL2T323&tisearch=universal_search&usecase=GPN 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的更新、我很期待使用 TPLD PWM 模块生成 PWM。

    此致

    Staneslick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Staneslicky、

    请参阅我随附的 syscfg 文件。  e2e.ti.com/.../1202_5F00_30min_5F00_delay.syscfg

    延迟块通常采用内置时钟输入、但显然、30 分钟是相对较长的时间。  

    数学如下:  

    1800 秒/(1 /(25000 kHz / 4096))=~10986

    1800 秒为 30 分钟、除以我们的时钟周期、即 25kHz 振荡器除以 4096。  

    最后、取其的平方根、您可以找到放置在每个计数器和延迟块中的控制数据。  

    结果是  104.815、这是某些固有错误出现的地方、因为您无法获取准确的整数。  

    最后一个方根操作是查找要在每个块中放入的控制数据。 但它不需要是平方根。 计数器数据和延迟数据必须等于第一个公式的结果。 例如、您可以将 10986 除以 255、然后将 255 放入计数器、最后一个答案放入延迟块。