This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TLC555:TLC555 PCN 20231130002.1 的预期性能差异是多少?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3555-Q1, TLC555-Q1, TLC555, TLC3555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1544900/faq-tlc555-what-are-the-performance-differences-expected-for-tlc555-pcn-20231130002-1

器件型号:TLC555
“TLC3555-Q1TLC3555 主题中讨论的其他器件“

工具/软件:

PCN 20231130002.1 是“针对特定器件采用合格工艺技术、裸片修订版本、数据表更新和其他组装地点/BOM 选项的 RFAB 认证“。 受影响的器件为 TLC555C、TLC555I、TLC555Q、但不为 TLC555-Q1。

预期的性能差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关键变更包括设计和晶圆制造厂工艺;这意味着更改器件原理图和所用元件。 这是一个重大变化。 这些变化使器件更好。 这对新设计很有利、并且对于主要关注点始终相同的旧设计来说、这可能会带来麻烦。

    下面列出了 PCN 之后更好的器件、其顺序更有可能在应用中产生负面影响。

    1. 更低的传播延迟、使结果更接近设计简单公式
    2. 提高了 ESD 性能
    3. 添加了启动电路、实现更可靠的启动
    4. 修复了当 CONT 小于 2/3 VDD 时 THRES 可以覆盖 TRIG 的缺陷。
    5. RESET 引脚具有内部上拉电阻器;允许 RESET 引脚悬空。
    6. CONT 引脚电阻分压器将 FET 更改为电阻器
    7. 更短的上升和下降时间

    这些是 PCN 之后自然产生的和意想不到的副作用、但效果更好

    1. 稳定的振荡器将具有更高的输出频率
    2. DISCH 至 VDD 的内部二极管可防止 DISCH 电压大于 VDD
    3. VDD 干扰可能会使时序波形输出翻转
    4. 某些应用依赖于存在缺陷的真值表操作
    5. 由于 860k 内部上拉电阻、与 RC 网络配合使用的复位将以不同的方式斜升
    6. 电容器的 CONT 引脚充电时间略有不同
    7. 在布局不良的电路板上产生更多 EMI

    其他差异

    1. 断电引脚曲线不同、这可能会影响电路生产测试中的某些曲线
    2. 当复位超过阈值时、输出可能会在高频下振荡。
    3. VOL 和 VOH 曲线具有较低的导通电阻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目符号 1:传播延迟更低、因此稳定的振荡器将具有更高的输出频率

    此图表显示了 PCN 之后基于 PCN 之前原始观测频率的应快得多。 电源电压会影响频率增加量。 较低的电源电压会产生更多的变化。 1kHz 时的频率增加很小、当原始频率超过 100kHz 时、频率显著增加。

    请注意、理想的 A 稳态频率基于这些简单的低电平和高电平时间公式。 频率为 1/(tH + TL)。  

    理想的公式不包括传播延迟 (tPLH、tPHL)、它会导致斜坡电压更大。 下面是更准确的公式。 频率为 1/(TC (H)+ TC (L))。  

    PCN 会减少传播延迟、因此频率会更快、但仍低于理想公式。 使用下表了解基于电源电压的延迟。 对于 3V 和 5V 之间的电压、根据 3V 和 5V 条目进行内插。 对于 5V 和 15V 之间的电压、根据 5V 和 15V 条目进行内插。

    PCN 之前

    左侧 TPD

    TPD HL

    3V

    320ns

    250ns

    5V

    250ns

    200ns

    15V

    160ns

    160ns

     

    PCN 之后

    左侧 TPD

    TPD HL

    3V

    88ns

    74ns

    5V

    80ns

    67ns

    15V

    56ns

    47ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目符号 2、提高了 ESD 性能

    内部从引脚 7 (DISCH) 到引脚 8 (VDD) 添加了一个二极管。 这有助于解决 ESD 问题、但会影响 DISCH 电压可能超过 VDD 的应用。 引脚 7 断电曲线扫描与引脚 1 和 8 (GND 和 VDD) 间的关系显示了添加的二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要点 3、添加了启动电路以实现更可靠的启动

    PCN TLC555 之前没有启动电路。 它自然地启动了。 在极少数情况下、偏置电路无法上电。 PCN 之后添加了启动电路、以确保在所有工艺和极端温度下都能正常启动。

    但是、较大的振幅和快速压摆率 VDD 干扰可能会导致 PCN 之后的输出状态意外改变。 PCN 之前的版本不受影响。 数据表清楚地表明需要适当的旁路电容。 如果遵循此建议、则不应发生较大或快速的 VDD 干扰。 线路上方的干扰(更大或更快的压摆率)可能会导致不正确的输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要点 4、PCN 修复了 THRES 可以覆盖 TRIG 的缺陷

    只有少数应用同时施加 TRIG 和 THRES、同时强制 CONT 为低电压。 这些应用可能具有不同的输出状态、因为 PCN 之前具有真值表缺陷、而 PCN 之后没有此缺陷。

    依赖此缺陷的应用程序将不再工作。 在图表中、TRIG 为低电平、THRES 为高电平、两者均有效。 根据真值表、TRIG 应覆盖 THRES、从而使输出为高电平。 当 CONT 电压为低电平时、输出可能为低电平、与真值表相冲突。

    图表数据中的迟滞是一个输出可能为高电平或低电平的区域、具体取决于序列或同时施加 TRIG 和 THRES、并且 CONT 为较低电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要点 5、复位引脚具有内部上拉电阻器;这允许复位引脚悬空

    在引脚 4 和引脚 8 之间添加了一个 860kΩ 标称值上拉电阻器。 在–40°C 至 125°C 的温度范围内、电阻可能会变化–6%至+18%。 PCN 之前的引脚复位输入为高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要点 6、CONT 引脚电阻分压器将 FET 更改为电阻器

    PCN 之前的设计使用匹配的 FET 作为 3R 内部电阻分压器。 比率良好、但 CONT 引脚上的阻抗在电源电压和温度范围内有很大变化(倾斜曲线)。 PCN 之后使用电阻器作为 3R 分压器、因此 CONT 引脚阻抗在整个电源电压和温度范围内更稳定(平坦曲线)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要点 7:更短的上升和下降时间

    在电路板布局布线中、输出引脚应被视为逻辑信号、以实现 EMI 目的。

    功耗

    优先级

    帖子

    5V

    7.9ns

    1.8ns

    15V

    5.3ns

    2.6ns

     

    从而降低温升

    优先级

    帖子

    5V

    12.2ns

    3.7ns

    15V

    7.9ns

    4.0ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要点 8:断电引脚曲线不同、这可能会影响电路内生产测试

    VDD = 0V 时的曲线扫描已随 PCN 而变化。

    引脚 2、4、5、6 可消除引脚到引脚 8 (VDD) 内部电流的电阻

    对于 PCN 之前和之后、引脚 3 和引脚 8 是类似的。 注意、引脚 8 仅连接到 GND

    在 PCN 之后的设计中、引脚 7 在引脚 8 上添加了一个二极管

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要点 9、复位超过阈值时的输出可能会以高频率(超级 MHz)振荡、静态电流更大。

    当 TRIG 为低电平有效且 RESET 电压上升时、便会发生这种情况。 当 TRIG 处于高电平无效状态或 RESET 电压下降时、不会发生此问题。 以下是缓慢斜升(每分段 2 秒)复位电压和 VOUT 与时间的关系。  

              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目符号 10、VOL 和 VOH 曲线具有较低的导通电阻

    图表表示 VDD = 5V 数据。 除非输出短路、否则较低的导通电阻不应影响应用性能。 短路电流会更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于恢复以前应用程序结果的短期解决方案  

    TLC555-Q1 可用作 SOIC 封装的替代可订购器件。 它不受第一个 PCN 的影响。 它以低至 2V 的 VDD 运行、但数据表中的规格最小值为 5V。 未来的第二个 PCN 将替换所有 TLC555、包括 TLC555-Q1;它将接近原始器件替换版本、但并非完全如此。 阈值覆盖触发器缺陷将不会位于第 2 个 PCN 中。

    用于保持适当应用结果的长期解决方案。

    在对外部元件进行 TLC3555-Q1 性能调优后、可以使用 TLC3555-Q1。 TLC3555-Q1 没有设计/工艺 PCN、因此始终(迄今为止)采用相同的工艺和设计。 当 DISCH 大于 VDD 或 THRES 应覆盖 TRIG 缺陷时、TLC3555-Q1 将不起作用。 未来的商业级 TLC3555 将发布、其典型性能与 TLC3555-Q1 相同、但没有汽车级认证。