This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:解决方案查询

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1544554/lmk5b12204-solution-inquiry

器件型号:LMK5B12204


工具/软件:

尊敬的团队:

我想知道团队是否可以善意地帮助我建议针对以下 OSC 要求的解决方案:

  1. LVCMOS 33.3333MHz
  • RMS 抖动:<3ps
  • -周期抖动:<50ps
  • -占空比:45~55%
  • -上升/下降时间:<2.22ns
  • –33.33MHz

 

 

  1. LVDS/CML/HCSL
  • (1) 125MHz
  • (2) 150MHz
  • (3) 27MHz
  • (4) 300MHz

此致、

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:  

    对于 33.333333MHz LVCMOS 振荡器、我推荐 LMK6CE033ACDLER。  

    对于 LVDS/CML/HCSL 时钟、是否需要单个时钟发生器来生成所有这些频率? 还是每个振荡器都需要单独的振荡器?  

    此致、  

    Connor