This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:最低工作频率

Guru**** 2815865 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1205, LMX1204, LMX1214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1542633/lmx1214-minimum-operating-frequency

器件型号:LMX1214
主题中讨论的其他器件:LMX1204、LMX1205

工具/软件:

您好:

LMX1214 和 LMX1204、LMX1205 等相关器件的数据表均列出了 300MHz 的最低工作频率。

在一个应用中、我们要从 200MHz 源分配 200MHz 时钟。   

这些器件是否可以在 200MHz 下工作?

除了 300MHz 最小工作频率之外、这些器件的规格看起来不错。

这些器件能否设置为“旁路模式“、即不使用乘法器/分频器、并 在 200MHz 下运行?  

乘法器和分频器并不符合我们的要求。

我们也不一定对使用 SYNC / AUXCLKOUT 功能感兴趣。

TI 是否有任何具有类似规格(即附加抖动,本底噪声和输出偏斜)并可在 200MHz 下运行的其他器件?

此致、

Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  
    LMX 系列零件通常仅为 CML 输出。  
    我们具有最低本底噪声的缓冲器是 LMK1C 系列、但这些缓冲器是 LVCMOS 缓冲器。  

    我听说过、LMX 缓冲器以前在较低的频率下工作、但前提是输入摆幅足够高。 我将再次提到负责此部分的 AE — 他可以回答与在较低频率下使用 LMX1214 更多相关的问题。  

    我们还有 LMKDB 系列、这是 LP-HCSL 缓冲器、面向 PCIe ref clk 扇出应用、但本底噪声比 LMK1C 差。  
    我们也有 LMK1D、它与 LMKDB 系列类似、但输出格式为 LVDS。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在 200MHz 下、您可以考虑 LMK1C、这是一款高性能 CMOS 缓冲器。

    如果您需要更好的性能、LMX1214 是我们拥有的最简单的射频缓冲器。

    我做了快速检查、LMX1214 可以支持 200MHz 运行。

    以下是 LMX1214 的输出相位噪声。 浅蓝色表示 300MHz 输入、深蓝色表示 200MHz 输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、

    感谢您提供的信息、这将非常有帮助。  

    您能否解释一下如果 LMX1214 与 200MHz 输入配合使用、它为什么在 300MHz 处被指定?  是否存在任何不能使用 200MHz 输入时钟的潜在限制/功能?  200MHz 是否还没有对其进行表征?

    是否可以 在 200MHz 下以“缓冲模式“运行 LMX1204(即绕过所有 PLL、倍频器、分频器等、因此更像是 LMX1214)?  如果是、我们是否应该看到与 200MHz 下 LMX1214 用作 200MHz 缓冲器的 LMX1204 的性能相似?   

    我想说的原因是我们只能轻松找到 LMX1204 评估板、但 LMX1214 是我们感兴趣的器件。

    再次感谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢您的回复、我将 再看看其中一些设备。  理想情况下、我们倾向于使用具有快速输出的差分时钟缓冲器。

    谢谢、

    Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我正在与团队核实这一点、我相信该器件可以毫无问题地支持 200MHz。 我们的销售人员将很快与您联系,以帮助您获取评估板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我热衷于获取 LMX1214 的评估板(如果有)。