This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:CDCE913 I2C 引脚的输入电压

Guru**** 2766325 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCEL913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1542067/cdce913-input-voltage-for-cdce913-i2c-pins

部件号:CDCE913
主题中讨论的其他器件: CDCEL913

工具/软件:

您好、  

根据数据表:

5.1 绝对最大额定值
(3) SDA 和 SCL 最高可达 3.6V、如建议运行条件表中所述。

我们要确认以下几点:

当 CDCE913 的 VDD 为 1.8V 时、如果 SDA 和 SCL 引脚的输入电压高达 3.6V、I2C 通信是否得到保证?
目前、我们在定制电路板上观察到以下行为:

 - I2C 上拉电压为 1.8 V(( 2.2kΩ 上拉):通信按预期工作。

 - I2C 上拉电压为 3.3V((2.2kΩ 上拉):通信失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    -您可以提供电路板的原理图吗? 这应该包括 CDCE913、电源以及连接到同一 I2C 线路的任何其他系统。

    -有多少定制电路板看到了这种行为? 这种行为是在每次器件通电时发生、还是仅在有时发生?

    -为了确认您是否使用了 CDCE913 或 CDCE L 913 英寸

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您可以提供电路板的原理图吗? 这应该包括 CDCE913、电源以及连接到同一 I2C 线路的任何其他系统。
    答:请找到随附的示意图。

    -有多少定制电路板看到了这种行为? 这种行为是在每次器件通电时发生、还是仅在有时发生?
    答:我们在五个定制电路板上发现了该问题。 每次器件上电时都会发生此错误。

    -为了确认一下,您使用的是 CDCE913 还是 CDCEL913 ?
    答:我们正在使用 CDCE913。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的信息。

    我们建议对 I2C 使用 1v8、因为这是我们在 EVM 上使用的协议。

    但数据表指定支持 3V3 是正确的。 可能违反了输入电流的 10uA 规格。 如果改用 5k 上拉电阻器、I2C 是否支持 3V3?

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    Δ V 10 μA±是否涉及以下内容?
     - 5.5 电气特性
      SCL 和 SDA 输入电流:±10 μA

    换句话说、这是否意味着任何超过±Δ I 10 μA 的电流都超出指定范围?


    我尝试使用 4.7kΩ 上拉电阻器、通信正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、正确。 但请看我在  CDCE913 中的回应:CDCE913 在其 I2C 引脚上有 ESD 保护钳位二极管? 请接受我的完整回答。

    此致、

    CRIS